This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:使用同一连接器实现输入和输出运行

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623428/lmh1297-in-and-out-operation-with-same-connector

部件号: LMH1297
主题中讨论的其他器件: TMUX1072

尊敬的团队:

我在设计中使用的是 LMH1297RTVT。
我想知道如何将 IC 的输入和输出连接到同一个连接器。
基本上、它需要一个支持 75E 信号的开关。

此外、根据输入选择、还有一些信号必须拉低和拉高。
请向我建议

因此、开关中有针对这些 SDI 信号的任何可用选项。

此致、
Irfan

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    您是否计划将 SDI_IO 引脚用作输入和输出、或者 SDI_IO 始终是输入且 SDI_OUT 始终是输出? 在后一种情况下、开关必须处理输入和输出之间的切换。 对于前一种情况、它可能无法正常工作、因为 IC 将在 EQ 和 CD 模式下始终来回切换。 “那有什么用?

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我计划按正常方式使用、其中 SDI_IO 引脚用于 RX、SDI_OUT 将用于 TX、如下图所示、

    但是、来自 HD BNC 连接器的 SDI_IN 信号和连接到连接器的 SDI_OUT 应相同。 在这种情况下、我需要一个支持在两个 75E 阻抗进出之间切换的开关。

    我希望这一点能说明清楚。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    我认为您的原理图与您的说明不匹配、但我了解您需要的是什么。  
    我已经请负责多路复用器的团队回复您的询问。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我将向您分享原理图、其中一个 IC 同时包含输入/输出、但一次只启用一个。

    另外、请检查多路复用器。

    此致、
    Irfan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们确实有一个双通道 2:1 多路复用器、可支持高达 16Gbps 的数据速率:TMUXHS4212

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    我需要一个可支持单端 75E 阻抗信号 (SDI) 的多路复用器。
    它应该是双向的 2 输入 1 输出。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    另一种选择是 TMUX1072。 该器件还具有双向 2:1、但具有更高的速度能力。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    此开关是否支持 12Gbps 单端 75E 阻抗 SDI 信号。?
    需要确认。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ifran:  

    我的错误是对的、TMUX1072 无法处理这个速度。 支持该速率的唯一多路复用器选项是差分对、我们目前并不是能够处理该速度的单端多路复用器。

    谢谢您、
    Arya