This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:威士忌酒测试标准信息申请–BMW 直流/直流转换器通用工程

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625497/tcan1057a-q1-request-for-whisker-test-standard-information-bmw-dcdc-gen-basis-project

器件型号: TCAN1057A-Q1

尊敬的供应商:

美好的一天!

我们正在收集有关的信息  BMW DCDC Gen Basis Project

请提供以下要求的详细资料、特别是  用于晶须测试的标准  确认开启  符合 JESD201 的晶须评估

请填写表格中缺失的信息:

供应商名称 这种规格 制造商器件型号 灵活器件型号 项目说明 用于晶须测试的标准?
[DIN EN 60068-2-82 或 JESD22-A121A]
评估晶须
 根据 JESD201 [是/否]
Texas Instruments 欧洲、中东和非洲销售有限公司 ti TCAN1057AVDRQ1 FLX-BMW-ICS100398-00 IC Transcvr CAN FD 5MBit/s 3V/    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    JESD22-A121A 属于 AEC-Q100 汽车流程的一部分、是 JESD201、谢谢您。

    此致、

    Michael。