This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:nFAULT 引脚低电平问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625502/tcan1043a-q1-nfault-pin-low-issue

器件型号: TCAN1043A-Q1

我们在我们的系统中使用两个 CAN IC ,但在转换到睡眠模式期间,当 STBN 引脚在类似的时间变为低电平时, nFault 引脚也会下降,因此系统不会进入睡眠模式。 请检查以下图片。

查询:

  1. nFault 引脚为何变为低电平?
  2. 转换到睡眠模式期间是否需要监测 nFault 引脚?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    1.由于表 7-1 中的其中一个案例、nFault 很可能会变低、建议确认与您的案例相关的案例。

    2.不是必需的,但可能有助于判断是否有故障和原因,类似于表 7-1,谢谢。

    此致、

    Michael。