This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8135:1 或 2 输出型号

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981, THS8135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620169/ths8135-1-or-2-output-variant

器件型号: THS8135
主题中讨论的其他器件: LMH1981、

您好的团队、

我有一位客户回答以下问题。 请提前告诉我您的想法和感谢!

“我当时正在寻找一款适用于双电平或 tri 电平视频同步输出的 DAC。 我还没有找到它。 其输出将连接到使用 LMH1981 的另一个器件上的输入。

我今天又进行了一次搜索、找到了 THS8135。 该器件看起来是为此应用设计的。 您是否可以为同一应用推荐设计的零件、但只有 1 个(或 2 个?) 输出而不是 3?“

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    由于某种原因、该线程被分配到了错误的组。

    请允许同时重新分配线程。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的重新分配。 为了进行澄清、客户 希望为高清视频信号生成双电平和/或 tri 电平视频同步输出。  
    “LMH1981 能够很好地接收这些信号。 TI 建议使用什么 DAC 和驱动器通过 75 Ω BNC 电缆驱动 LMH1981 的输入?

    我相信是 THS8135。 但它有 3 个 DAC 输出。 必须只有一个器件、对吧?“

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否还能获得此主题的正确分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    我曾尝试指派给一位专家。

    此致、

    Sreenivasa.