This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:如何在 SN65DP149 上启用通道交换

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625326/sn65dp149-how-to-enable-lane-swap-on-sn65dp149

器件型号: SN65DP149

大家好!

请告诉我们如何在 SN65DP149 上启用通道交换?
除了通过 I2C 更改寄存器 0x9h 的设置之外、是否有任何方法可以启用通道交换?
例如、是否可以通过将特定引脚设置为 H 或 L 来启用通道交换?
TMDS1711 可以通过 SWAP/POL 引脚实现通道交换。
SN65DP149 没有 SWAP/POL 引脚。

此致、
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San

    由于 DP149 没有专用的交换引脚、因此您是否可以使用具有专用交换引脚的 DP159 RGZ 封装?

    谢谢

    David