This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06:P2P 替代产品

Guru**** 3002370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624886/tps62a06-p2p-alternative

器件型号: TPS62A06
主题中讨论的其他器件: TLV62585

您好、

TPS62A06 是否有任何其他品牌的 P2P 解决方案?

我们希望向客户推广 TPS62A06、但他们还希望提供采用 TPS62A06 的 P2P 解决方案。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是指内部替代方案还是竞争?

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚 确认 我们没有竞争产品的 P2P、但内部只有 TLV62585 P2P 和 TPS62A06 不在相同电流范围 (3A 与 6A) 的 P2P。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    明白了、谢谢。 我可能建议使用 TPS6286A06VBMR、我知道其他品牌是 P2P。

    Jeff