This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB5461-Q1:我是否可以使用 TUSB5461RGFRQ1 将所有 USB 数据线 (USB2 &3) 拆分为两条。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626059/tusb5461-q1-can-i-use-tusb5461rgfrq1-to-split-all-usb-data-lines-usb2-3-into-two

器件型号: TUSB5461-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8041HD3SS6126

大家好!

 

我是否可以使用 TUSB5461RGFRQ1 将所有 USB 数据线 (USB2 和 3) 拆分为两条。

我不需要 DP 2.1 交替模式。

我需要将 HD3SS6126 驱动到下游、然后进入 TUSB8041。

或者、您可以推荐使用更好的 IC 吗?

 

谢谢

 

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    USB3.x(SS 线路)和 USB2.0(HS 线路)是独立的。  

    USB2.0 线路通常标记为 DP 和 DM。

    USB3.x 线路通常标记为 SSTXp/n 和 SSRXp/n

    您可能不需要 TUSB5461 来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看 TUSB142-EVM。 这可能正符合您的设计要求。  

    https://www.ti.com/tool/TUSB1042EVM