This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:IBIS 模型

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625737/thvd9491-sep-ibis-model

器件型号: THVD9491-SEP
主题: THVD1452 中讨论的其他器件

该器件是否有 IBIS 模型?  具体需要一款具有 2.5V 逻辑的器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    遗憾的是、目前我们没有适用于该收发器的 IBIS 模型。  

    我们拥有最接近的 IBIS 模型是 THVD1452、这是一款也可实现高达 50Mbps 运行速率的全双工收发器。 但缺少较低的 VIO 基准电压选项。

    此致、

    Ethan