This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S115:TPD5S115/116 的布局查询:是否可以在设计时不使用内部过孔 (IVH) 或 HDI 工艺?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116, TPD5S115, TPD12S015A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624442/tpd5s115-layout-inquiry-for-tpd5s115-116-is-it-possible-to-design-without-inner-vias-ivh-or-hdi-process

器件型号: TPD5S115
主题中讨论的其他器件: TPD5S116TPD12S015A

我正在为考虑使用的客户提供支持 TPD5S115(或 TPD5S116) 用于显示/HDMI 接口。

然而、客户目前面临着 PCB 制造工艺方面的挑战。 其当前的 PCB 设计规则不支持 内部过孔(IVH/盲孔/埋孔) HDI(高密度互连) 设计流程、因为它实现了严格的 BOM 成本目标。 它们只使用标准 穿孔过孔 来消除。

由于 TPD5S115/116 具有非常细的间距 0.4mm(DSBGA 封装) 、客户认为、扇出必须使用内部过孔或焊盘中的过孔、这将阻止他们采用此器件。

您能否就以下方面提供指导?

  1. 是否有验证 参考布局 应用手册 这展示了仅使用标准穿孔过孔(不带 IVH/HDI)的 0.4mm 间距 DSBGA 封装的扇出?

  2. 如果无法使用标准扇出、您是否有任何建议 NSMD(未定义阻焊层) 焊盘设计或布线宽度/间距规格是否可以实现更低成本的 PCB 制造?

  3. 是否有任何具有类似集成功能的替代器件(直流/直流、ESD 和电平转换器)采用更“ PCB 友好“的封装(例如 QFN 或 0.5mm +间距 BGA)?

客户目前正处于即将推出的原型设计(4 月量产)的决策阶段、因此非常感谢您提供的技术反馈。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我会对此进行研究、并尽快回复您。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我们没有此器件的参考设计。 如果客户能够使用 3-4mil 迹线、则可以实施狗骨扇出。  

    可点击   此处的 DSBGA 晶圆级芯片级封装应用手册的第 4.1 节、获取有关 NSMD 配置的指导。 客户还可以参考 数据表第 10.2 节中的布局示例

    遗憾的是、没有其他具有类似特性的替代器件采用不同的“ PCB 友好型“封装。 我发现的另一种替代方案是 TPD12S015A、但它也采用 DSBGA 封装。  

    谢谢、此致、

    Seong