This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:I2C E2PROM 和 I2C 总线

Guru**** 2914450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624379/tusb8043a-i2c-e2prom-and-i2c-bus

器件型号: TUSB8043A

您好、

关于连接外部 I2C EEPROM 和 I2C 总线时的引脚设置、以下连接是否正确?

连接外部 I2C EEPROM 时(USB 集线器作为主器件运行)

->将 SMBUSz/SS_SUSPEND (#39) 设置为高电平并设置为 I2C 模式

2.从外部设备通过 I2C 访问时(USB 集线器作为从设备运行)

->将 SMBUSz/SS_SUSPEND (#39) 设置为低电平并设置为 SMBus 模式

3.如果连接了外部 I2C EEPROM、如果您还能告诉我如何写入寄存器设置、我将不胜感激。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624379/tusb8043a-i2c-e2prom-and-i2c-bus

    连接外部 I2C EEPROM 时(USB 集线器作为主器件运行)

    ->将 SMBUSz/SS_SUSPEND (#39) 设置为高电平并设置为 I2C 模式

    [/报价]

    是的、也需要上拉 SCL/SD

    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624379/tusb8043a-i2c-e2prom-and-i2c-bus

    2.从外部设备通过 I2C 访问时(USB 集线器作为从设备运行)

    ->将 SMBUSz/SS_SUSPEND (#39) 设置为低电平并设置为 SMBus 模式

    [/报价]

    正确、请确保清除寄存器 F8 处的 ACTIVcfg 位以退出编程模式、否则集线器将卡在编程模式

    [quote userid=“460063" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624379/tusb8043a-i2c-e2prom-and-i2c-bus 如果连接了外部 I2C EEPROM、如果您还能告诉我如何写入寄存器设置、我将不胜感激。

    您 需要先对 EEPROM 进行编程、然后再安装到 PCB 上、不要在 PCB 上安装空 EEPROM。

    您可以使用任何 EEPROM 编程工具对 EEPROM 进行编程、TI 也提供 EPEPROM 工具。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您的支持。

    您能告诉我 EPEPROM 工具的 URL 吗?

    此外、如果我使用下游端口作为 USB2.0 而不使用 SS 引脚、那么 SS 端子未连接是否没有问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

     

    如果我将下游端口用作 USB2.0 而不使用 SS 引脚、那么 SS 终端未连接是否没有问题?

    是、如果 SS 端子未连接、则没有问题。

    我可以知道您的电子邮件地址吗? 所以我可以共享 EEPROM 工具。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您的支持。

    我通过私人邮件向您发送了我的电子邮件地址。 我期待收到您的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我去年已经向您发送了 EEPROM 工具。 请选中您的消息框。

    好极了

    Brian