This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:I2C 问题。

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625063/mspm0c1104-i2c-issue

器件型号: MSPM0C1104

我们使用 8 引脚器件、与传感器的 I2C 接口  

引脚 2 用于 SCL/复位。

我们在复位引脚上连接了 R-C、并在传感器上连接了 SCL 引脚上拉。

连接 MCU 时、LaunchPad 代码正常工作。

但当我们从外部给 MCU 上电时、发现代码不起作用。

请让我们知道如何处理 SCL/复位公共引脚硬件/软件配置。

 

 

此致

Seema Joshi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seema、

    我假设 RST/SCL 引脚在上电时变为高电平?  器件如何无法工作?   

    对于采用这些小型引脚封装的 I2C 应用、我会完全断开 nRST 电阻器、只为 I2C 启用外部上拉电阻器。  nRST 上的电容器主要用于针对意外复位进行噪声滤波、但是由于代码会在早期禁用 nRST 功能、所有重要的是引脚在上电时变高、以便 MCU 可以启动。  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 我们  在代码中给出了加电延迟,之后没有观察到问题。