This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:DS100BR210 USB 3.1 Gen 2 电缆长度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210, TUSB1044A, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623733/ds100br210-ds100br210-usb-3-1-gen-2-cable-length

部件号: DS100BR210
主题中讨论的其他器件: TUSB1044A、 TUSB1002A

DS100BR210 能否 与 USB 3.1 Gen 2 10Gbps 电缆(长度为 5M)配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我们尚未对此器件的 USB 特性进行表征。  您之所以选择此器件而不是 USB 转接驱动器器件、是否有一些背景知识?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到 了用于 USB 的 TUSB1044A。 我不确定这是否可行、因为它只有 11dB 的均衡。 USB 3.1 Gen 2 电缆每米可具有高达 6dB 的损耗。 因此、5M 电缆可以有 30 天的电缆 B 损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我正在查看是否有其他可用的 USB 选项。  TUSB1044A 具有双向通道。  DS100BR210 具有单向信道、因此我认为可能不适合。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我们还有 TUSB1002A。  这支持 15dB 的损耗。

    我们尚未测试用于 USB 的 DS100BR210、因此我不推荐此设备用于此应用。

    谢谢、

    Drew