This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:适用于 DS125DF111EVM 评估板的 EEPROM 选项

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111EVM, DS100DF410EVK, DS125DF410EVM, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622769/ds125df111evm-eeprom-option-for-ds125df111evm-evaluation-board

器件型号: DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件: DS110DF410EVKDS125DF410EVMDS100DF410EVKDS125BR401A

可以随 DS125DF111EVM 评估板安装哪些 EEPROM 选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您可以使用 EEPROM <= 16Kbit。  像 24FC16 这样的 EEPROM 可以正常工作。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有可订购的 pn 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    尝试 24FC16-I/P

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在本文档中读到、EEPROM 限制为 128B <= 1KB

    DS100DF410EVK、DS110DF410EVK 和 DS125DF410EVM 评估板软件安装、设置和操作指南: www.ti.com/.../snlu126c.pdf

    “很明显、由于存储器地址为八位、最大存储器地址为 0xFF 或 255。 这将地址空间限制为 256 字节。 但是、重定时器可以寻址比这更大的地址空间。 重定时器可以寻址的最大地址空间为 1024 个字节。 这是外部 EEPROM 的第二项要求。 •外部 EEPROM 的大小必须介于 128 字节和 1024 字节之间“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我认为您分享的 EVM 指南与 这些器件的 EEPROM 编程指南之间存在一些冲突信息。  EEPROM 编程指南提到了 16kbit 限制。  话虽如此、我可以确认 DS125BR401A 等旧器件具有 8kbit EEPROM 限制。

    由于这里存在一些不确定性、因此您可以选择 8kbit EEPROM。

    谢谢、

    Drew