This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IRPAP-EVM:DP83867 合规性测试失败

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625332/dp83867irpap-evm-dp83867-compliance-test-failure

器件型号: DP83867IRPAP-EVM

尊敬的 TI 团队:

  我使用的是 DP83867IRPAP、在 1000BASE-T 合规性测试中遇到一项故障、通道 B 峰值点 A/B 测试失败、A 和 B 之间的偏差超过 1%的上限。 我发现 DP83867 的直接输出也有偏差、如何解决这个问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    此 EVM 是为功能而设计的、可能未针对合规性进行优化。 但是、性能看起来很差。 从功能的角度来看、实施反向环回时是否出现通信错误?  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome、实际上我在工程中使用的是 DP83867IRPAP、虽然没有通信错误、但我必须通过合规性测试。  您是否有任何解决峰点故障的建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在设计中使用的是 IC、而不是 EVM? 如果是、您能否分享您的原理图和布局? 在使用软件之前、我要检查硬件方面的任何因素都不会对问题造成影响。

    此致、

    Gerome