This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:需要不同的封装器件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11, TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626220/tusb2e11-need-different-package-part

器件型号: TUSB2E11
主题: TUSB2E221 中讨论的其他器件

您好、  

除 BGA 之外、您是否有采用不同封装的 TUSB2E11 中继器?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 TUSB2E11、我们仅采用 WCSP/BGA 封装。 或者、您也可以使用 TUSB2E221、只需使用一个端口即可实现相同功能。

    您是否需要将其用于即将推出的设计? 您需要其他软件包的任何特定时间线?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要在今年年底之前完成。  在未来计划中、您是否有适用于 TUSB2E11 的任何其他封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如需更多信息、请联系 Randy Lawson (r-lawson@ti.com)。 确保向他发送此 E2E 作为参考。

    谢谢、

    Ryan