This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:AM26LV31 器件 RS485 是否兼容?

Guru**** 2961860 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627248/am26lv31-is-the-am26lv31-device-rs485-compatible

器件型号: AM26LV31

AM26LV31 器件 RS485 是否兼容?

 

请提供建议

谢谢你

Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 VoD @ 100 欧姆、则并非如此。 符合 RS485 标准所需的最小 VoD 在 54 Ω 时为 1.5V。  

    从功能的角度来看、它可能在 RS485 总线上工作、但这是不能保证的、并且可能取决于负载条件。

    - Bobby