This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:SN74LV4051APWR –3dB BW?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627021/sn74lv4051a-sn74lv4051apwr--3db-bw

器件型号: SN74LV4051A

您好的团队、

 

SN74LV4051APWR 的–3dB BW 是什么?

 

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wouter、

    数据表的表 5.9 中的“频率响应“下列出了–3dB 带宽。 对于 Vcc = 2.3V、BW = 20MHz。 对于 Vcc = 3V、BW = 25MHz。 对于 Vcc = 4.5V、BW = 35MHz。

    谢谢您、

    Aidan