This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142 mit I²C μ F

Guru**** 2953540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TPS25750, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626815/tusb1142-tusb1142-mit-i2c

器件型号: TUSB1142
主题中讨论的其他器件: TPS25750、 TPS26750

尊敬的团队:

我们通过引脚搭接来操作 TUSB1142。 这意味着我们只能选择线性模式、那么 LFPS 输出信号过低 (750mVpp)。 LFPS 信号的 LINR_L3 值只能通过 I²C Ω 进行设置。

以下想法:

拓扑 I MCU 在启动期间通过 I²C μ s 通过 PD 控制器 TPS26750SRSMR 设置 TUSB1142 中的寄存器。 缺点:MCU 必须在运行时通过 I²C μ F 管理翻转信号。 是否有现成的应用程序?

拓扑 II TPS26750SRSMR 通过 I ² C I²C 配置寄存器和翻转命令(无 MCU)。

从论坛帖子中、旧的 TPS25750 通过权变措施可以实现这一点:•TPS 在启动期间通过 I²C μ s 设置 TUSB1142 中的寄存器。 •翻转命令通过 I²C μ s 从 TPS 发送到 TUSB1142、由 GPIO 事件触发器触发–如 TI 充电控制器记录的那样。 遗憾的是、TPS26750SRSMR 中没有对此进行任何记录。

你有另一个想法可以解决我们的问题吗?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    LFPS 信令的频率远低于 SS+ USB 信号。 TUSB1142 无法将 LFPS 信号升压很多、因为它超出 TUSB1142 的目标频率。 最好在 SoC 侧调整 LFPS 信号。 来自主机/器件的传入 LFPS 信号很可能没有足够的振幅。  

    更多有关 IPP 的信息、请联系 PD 团队 (TPS26750 PI)