This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:通信 或动态范围改善

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626860/sn65hvd1040-comm-improvement

部件号: SN65HVD1040

关于在我们的系统中观察到的 CAN 通信信号质量问题、请向您寻求指导。

如随附的图所示 “之前“配置 表示原始产品设计、而 “之后“配置 遵循  数据表中建议使用 120 Ω 端接方案 。

我们在相同的测试条件下评估了两种端接方法。 但是、在这两种情况下、CAN 信号仍然表现出明显的噪声并降低信号完整性。

根据我们的初步分析、我们想分享几个假设并请您提供反馈:

  1. 残桩长度的影响
    电流拓扑可能会在收发器和主总线之间引入相对较长的残桩、从而导致信号反射和振铃。

  2. 端接放置
    可能不会将 120 欧姆端接严格放置在总线的物理端、这可能会导致传输线路上的阻抗不匹配。

  3. 分裂终端与标准终端
    我们目前正在使用标准终端。 高精度实验室模块 分裂端接(例如,60 Ω+ 60 Ω、中心抽头通过电容器连接到 GND) 如何提高该应用中的共模噪声性能?

  4. 共模噪声/接地电位差
    鉴于这是一个 UPS/电源系统环境、可能存在 接地漂移或共模干扰 质量的重大影响。

  5. 共模扼流圈使用
    会添加一个 共模扼流圈 CAN 收发器接口帮助抑制这种情况下的噪声?

  6. 收发器驱动强度/边沿速率
    可能与此相关 收发器输出驱动能力或边沿速率控制 尤其是在总线负载较重或电缆条件较长的情况下?

  7. 系统级因素的影响
    因素、如 电缆长度、特征阻抗、节点数和布线拓扑(菊花链与星形) 也可能导致观察到的行为。

鉴于我们的系统架构、请提供有关的建议 出色的端接方案和任何其他设计建议 来提高 CAN 通信的稳健性?
8d93a174-7125-4509-aeb6-ed3fb5ef31a6.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.是的,请参阅数据表的 10.2.1.1 建议 0.3m

    2.是的,请参见图 26 ,建议总线的远端,并建议在第一个圈的 120 欧姆在后块中缺失端接,然后最后 120 欧姆如图所示。 即、只有这两个、同时移除中间端接。

    3.是的,分裂终端应该进一步帮助噪声。

    4.是的,任何噪声干扰都会影响信号完整性。 看看 1-3,5,6,7 是否有助于显著改善影响。

    5.是的,两性平等委员会也应提供进一步的帮助。

    6.是的,在较重负载下降低速度应该有所帮助。

    7、是的,会建议 10.2.1.1 的建议,谢谢。

    此致、

    Michael。