This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:Avago LR 25G 光学元件 (CDA1203410002E1) 不支持 DS280DF810ABVR 重定时器芯片

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625409/ds280df810-avago-lr-25g-optics-cda1203410002e1-is-not-working-ds280df810abvr-retimer-chip

器件型号: DS280DF810

  • Avago LR 25G 光学元件 (CDA1203410002E1) 无法正常工作 DS280DF810ABVR 重定时器芯片、间歇性链路启动并停止。
  • 该 Avago LR 25G 光学元件 (CDA1203410002E1) 可用于不具有 DS280DF810ABVR 重定时器芯片的其他 SKU(开关)。
  • 其他 LR 25G 光学元件(如 Xgiga,快速光子学等)均可与 DS280DF810ABVR 重定时器芯片搭配使用。
  • 您能否帮助解决采用 DS280DF810ABVR 重定时器芯片的 Avago LR 25G 光学元件 (CDA1203410002E1) 的问题?
  • 以下是 Avago LR 25G 光学元件 (CDA1203410002E1) 信息。
    • ICX7550-24ZP_100#show optic 1/3/1
      端口  温度   电压      Tx 功率 Rx        Tx 功率偏置电流
      +----- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- +
      1/3/1 41.5312 C 3.3072 伏 –000.4498dBm –000.5168dBm 43.942mA
      正常正常正常正常正常正常正常
    • ICX7550-24ZP_100#显示光学元件 1/3/3
      端口  温度   电压      Tx 功率 Rx        Tx 功率偏置电流
      +----- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- +
      1/3/3  41.1640 C   3.3108 伏  –000.3081dBm   –005.5846dBm 42.904mA    
      正常正常正常正常正常正常正常

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    Avago LR 25G 光学元件与 DS280DF810 之间的插入损耗是多少?

    您能否为 Avago 和非 Avago 光学案例捕获用于重定时器眼图张开度的寄存器以及典型的 CTLE、DFE 值?  通过比较这些数据可以让我们有所了解。

    是否可以比较 Avago 光学元件和非 Avago 光学元件之间的电气输出?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller1:

    请查找所需的详细信息。

    Avago 用于了解重定时器光学元件详细信息的非工作捕捉寄存器。

    LN (CDRxN 、UC_CFG、uC_STS、RST、STP) SD LCK RXPPM CLK90 CLKP1 PF (M、L   ) VGA DCO P1mV DFE (     1、2、3、4、5、6) TXPPM TXEQ (n1、m、p1、2、3、rpara   ) 眼图 (L  、R、U、D) LINK_TIME  BER
    0 (OSx1:x1、0x04a4、0x00、0、0             、00) 1* 1* 0 32 0    (0、1) 15 –3 217 84 (37、–2、–4、 6、–3、  3)   0  (0、76、5、0、0、19)  (218,296、 80, 91)   62.8.
    2 (OSx1:x1、0x04a4、0x00、0、0、00) 1* 1*          0 32 0        (0、2) 13 1 207 76 (35 、–10、–5、5、–1、5 )   0    (0、76、5、0、0、0、19)(218,265、 89, 91)   64.8.

     

    工作的光学元件捕捉寄存器、了解重定时器的详细信息。

    LN (CDRxN 、UC_CFG、uC_STS、RST、STP) SD LCK RXPPM CLK90 CLKP1 PF (M、L   ) VGA DCO P1mV DFE (     1、2、3、4、5、6) TXPPM TXEQ (n1、m、p1、2、3、rpara   ) 眼图 (L  、R、U、D) LINK_TIME  BER

    3 (OSx1:x1、0x04a4、0x00、0、0、00) 1* 1*   0   29    0   (0、2) 15  4 223 72 (31        、–15、3、1、–3、4) 0  (0、76、5、0、0、0、19)(171,265、 74, 89)   50.5

     

    Avago 非工作电气输出光学元件的详细信息。

    1/3/1 > 1/3/3/→Ω Avago 两侧都具有低 TX 功率
    1/3/2<----- >1/3/4→在 CDP 光学元件上具有更高的 TX 功率。 此组合为 up。
    ICX7550-24ZP_100#show optic 1/3/1
    端口  温度   电压      Tx 功率 Rx        Tx 功率偏置电流
    +----- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- +
    1/3/1 41.5312 C 3.3072 伏 –000.4498dBm –000.5168dBm 43.942mA
    正常正常正常正常正常正常正常

    ICX7550-24ZP_100#显示光学元件 1/3/3
    端口  温度   电压      Tx 功率 Rx        Tx 功率偏置电流
    +----- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- +
    1/3/3  41.1640 C   3.3108 伏  –000.3081dBm   –005.5846dBm 42.904mA    
    正常正常正常正常正常正常正常

     

    工作光学元件电气输出细节。

    ICX7550-24ZP_100#显示光学元件 1/3/2
    端口温度电压 Tx 功率 Rx Tx 功率偏置电流
    +----- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- +
    1/3/2 36.9492 C 3.2947 伏 000.2734dBm –002.0349dBm 33.860mA
    正常正常正常正常正常正常正常

    ICX7550-24ZP_100#显示光学 1/3/4
    端口  温度   电压      Tx 功率 Rx        Tx 功率偏置电流
    +----- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- +
    1/3/4 36.2851 C 3.3125 伏–002.2701 dBm 000.2869 dBm 31.022mA
    正常正常正常正常正常正常正常

    此致、

    Satish