This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:定制系统设计的 TSWDC155EVM 原理图请求

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626897/tswdc155evm-schematic-request-for-tswdc155evm-for-custom-system-design

器件型号: TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件: ADS9219、

TI 支持团队代表、

我之前使用个人电子邮件账户进行了申请、但看到您的电子邮件后、我再次提交此申请、要求我使用公司电子邮件再次申请。

我打算使用一个 TSWDC155EVM 和三个 ADS9219 ADC 来设计一个系统。

要继续设计、我需要 TSWDC155EVM 的电路图。 但是、我无法在官方产品网站上找到电路图文件。

如果您能提供电路图或告诉我哪里可以下载、我将不胜感激。

此外、如果有 Python API 可用、如果您能提供、我将不胜感激。 因为我要控制 3 个 ADC 和  TSWDC155EVM。

目前、开发进展太慢、我预计会出现许多错误、因此我怀疑系统是否能够以电路板的最大性能运行。

感谢你的帮助。

此致、
金承权