This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1 支持 24V 系统?

Guru**** 2977400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625398/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1-support-24v-systems

器件型号: TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1、

您好:

TCAN1043A-Q1 是否支持 24V 系统? 我看到 TCAN1043-Q1 数据表明确指出了对 24V 的支持、但 TCAN1043A-Q1 数据表并未提及这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德华:

    是的、他们都支持。 您还可以通过他们的绝对最大额定值高达 58V、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这是我们的电路图。 CAN 总线从外部连接至 PCAN 设备、并且工作正常。 然后、CANH 短接至 32V、60 秒后短路将消失。 但是、CAN 通信中断、并且 CANH 到接地端的阻抗会降至 65kΩ(通常为 2MΩ Ω)。 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德华:

    • 通信是否立即丢失? 或一段时间后? 如果超时、TVS 可能已部分导通、将 CANH 拉至 GND 以降低阻抗。 卸下 TVS 并重新测量以确认。  
    • 组装终端电阻器时观察到相同或不同?
    • 施加 32V 电压时、在 IC 引脚上测得的电压是多少? 如果由于总线上的电感而大于绝对最大值、则很可能发生部分损坏。 特别是、如果故障消除后通信未恢复、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    • 通信会立即中断、我们在进行短路测试之前移除了 TVS。
    • 我们在测试过程中不使用端子电阻器、因此端子电阻器的结果是未知的。 它们会产生影响吗?
    • CAN 线路的长度为 1 米。测试期间的针脚电压尚未测量、稍后将进行测试。 此外、我们使用 1044 执行了该测试、并获得了相同的结果。
    • 数据表中的 58V 是直流值还是脉冲值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    参考本文、我们删除了 CMC 并通过了测试。

    www.ti.com/.../slla271.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德华:

    感谢确认由于电感的原因、最有可能发生的瞬变大于 IC 引脚上观察到的绝对最大额定值 、并进一步建议利用应用手册中包含的建议、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢你的帮助。

    此致