This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:对于 TI 941、使用 REM_INTB 引脚时是否需要上拉电阻器?

Guru**** 2972450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626198/ds90ub941as-q1-for-ti-941-is-a-pull-up-resistor-required-when-using-the-rem_intb-pin

器件型号: DS90UB941AS-Q1

1、对于 TI 941、使用 REM_INTB 引脚时是否需要上拉电阻器?

2、MODE_sel0 引脚由电阻分压器偏置。 电压纹波是否会影响 mode_sel0? 由于软件也会写入相应的寄存器、因此软件是否会覆盖引脚状态、使电压波动无关紧要? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    是的、如果您计划将 REM_INTB 与解串器一起使用、则需要一个上拉电阻器。

    MODE_SEL0 引脚是一个输入引脚、用于在上电复位 (POR) 期间确定器件模式。 如果该引脚上存在任何纹波或噪声、该器件可能会配置为意外模式。

    您是否尝试通过寄存器配置来覆盖模式? 如果是、您能否分享您正在写入的寄存器值?

    谢谢、
    Aaron