This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SSRHRR–有关计算 Ta 和 Tc 的问题

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625346/sn75dphy440ss-sn75dphy440ssrhrr-question-about-calculating-ta-and-tc

器件型号: SN75DPHY440SS

您好:

我们测得的温度比元件 SN75DPHY440SSRHRR 高约 0.5cm、测得的温度为 72.9°C。

根据数据表、SN75DPHY440SS 的自然通风工作温度为 70°C、因此测得的温度略高于额定限值。

然而、在我们的测试过程中、器件没有发现任何故障或损坏。

因此、我们要问:

通过测量 SN75DPHY440SS 的功耗并使用数据表中提供的热阻、是否可以估算 Ta(环境温度)和 Tc(外壳温度):

RJA = 42.1°C/W

RJC (TOP)= 32.3°C/W

计算相应的温度?

谢谢你。