This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:有关不使用 I2C 时 DS125BR401 转接驱动器中未使用通道的处理的查询

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623484/ds125br401-query-regarding-handling-of-unused-channels-in-ds125br401-redriver-when-i2c-is-not-used

部件号: DS125BR401

你(们)好 我们在高速差分信号设计中使用了 DS125BR401 转接驱动器。 在我们的应用中、一些输入通道未使用。 器件数据表表明可以使用 I2C 接口通过寄存器配置来关断未使用的通道。 但是、I2C 接口可能并不总是在我们的系统中实现或可用。 在这种情况下、您能否建议对进行建议的处理 未使用的 INA+/-引脚和相应的 OUTA+/-引脚、 因为未使用 I2C  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferna:

    每个通道都有信号检测功能。 如果未检测到信号、通道将不会开启、因此可以将未使用的 INA+/-引脚保持悬空状态。   

    此致、

    Charles