This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 意外的 B 侧输出行为

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626369/tca9617a-unexpected-b-side-output-behavior-of-tca9617a

部件号: TCA9617A

在故障组件中、TCA9617A 驱动 B 侧信号一直为低电平。
在上电期间、尽管启用了 EN、但当 VCCB 被施加时、输出 SDAB 已驱动为低电平
此时仍然为低电平。 EN 变为高电平后、SDAB 永久保持低电平、然后执行
不遵循输入信号 SDAA。

在时钟线上观察到相同的行为:SCLB 不遵循 SCLA、也不遵循 SCLA
保持低电平。

使用 A-B-A 组件交换方法、已验证故障是否继后
TCA9617A 器件(在多个组件之间移动时)。

您可以在随附的文档中找到详细分析。  
TCA9617A_TCA.pdf Error_Report 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜到器件因 信号线或 GND 上的负过压而损坏、这会烧毁保护二极管或 B 引脚上的输出晶体管并使其短路。 过压可能由 ESD 或断开连接时产生电弧。 如何保护这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我同意这里的克莱门斯。  

    如果您怀疑存在质量问题、请在 Texas Instruments 客户故障分析质量支持网站上以表格形式提交 CPR。

    此致、

    Tyler