This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0318 信号检测故障

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626417/lmh0318-lmh0318-signal-detect-failure

器件型号: LMH0318

Hallo All、

我将使用由 FPGA 驱动的 LMH0318。

视频重新计时功能正常工作。

我还将器件配置为 IRQ 模式(在 LOS 引脚上)、以监控器件的状态。

我正在执行测试以验证监控功能。 在此测试中、我将禁用 FPGA 中的 SDI 流、然后重新启用它。

通常我会得到预期的行为:一旦禁用流、我就会收到 IRQ、中断状态寄存器 (0x54) 报告 0x05、这意味着“信号检测置为无效、cdr_lock_loss_int、signal_det0_loss_int“。

但有时 (~8%) 我会从中断状态寄存器获得不同的结果:0x84、这意味着“信号检测置为有效、cdr_lock_lose_int“。 它接缝、有时信号检测器无法检测到信号丢失。

我还尝试使用不同的信号检测阈值设置(寄存器 0x14 和 0x15)设置、但没有变化。

您是否有提示来帮助我理解这些主题?

我期待收到您的回复。

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于中断寄存器仅在读取时被清除、因此可能是中断寄存器没有被清除。 您是否尝试过多次读取寄存器? 另外、您是否看到过这样的任何功能问题?  此外、您能否检查此寄存器是否正确反映损失状态?


    此致、
    j