This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:通信故障问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622363/tcan1044a-q1-communication-failure-issue

器件型号: TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

您好的团队、

我的客户使用机器人狗中的 TCAN1044A-Q1 进行通信、并遇到通信故障问题。

请您帮助查看下面的原理图

image.png

客户发现正常器件和发出器件之间的阻抗不同。  

您对此有任何见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    该原理图总体上看起来不错、没有什么突出的地方会影响其阻抗。 如果差异很大、我会怀疑最有可能超过绝对最大额定值、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikwuyum:

    我比较了良好 IC 和发出的 IC 之间的阻抗。 已发出 IC 在 CANH/CANL 与 GND 之间具有不同的阻抗。 我想 CANH 和 CANL 引脚应该会被 CAN 总线损坏。  

    Q1:客户是否需要在 CAN 总线上添加 ESD? 您是否有推荐的器件型号?

    问题 2:如果客户将 IC 从 TCAN1044AV-Q1(总线故障电压±58V)更改为 TCAN42HV-Q1 (P2P、±70V)、但不使用 ESD 保护、解决此问题会有帮助吗? 客户不想更改 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这取决于导致问题的原因、并建议进行双重确认。

    如果因超过绝对最大值而损坏和引起、则更高额定值的绝对最大值器件应该会有所帮助。

    如果由超过指定的 ESD 额定值引起、则 TVS 二极管应该有所帮助。 您可能会看到 ESD2CAN24-Q1、并进一步建议与 PD 团队检查其最新的二极管建议、谢谢。

    此致、

    Michael。