This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:有关 TCAN4550RGYR 电源配置的说明

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626681/tcan4550-clarification-on-power-configuration-for-tcan4550rgyr

器件型号: TCAN4550

尊敬的团队:

我们在器件中使用 TCAN4550RGYR。 在节能模式期间、我们关闭 IO 电源 (VIO)、但当前没有关闭电源 (VSUP) 的配置。

您能否确认是否可以继续使用此配置、或者是否还需要关闭电源以避免任何潜在的反向驱动问题?

注意:

电源 (VSUP)= 12V

IO 电源 (VIO)= 3.3V。

附件是供您参考的电路。

image.png

请提供您的意见。

此致、
Banupriya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Banupriya、

    在器件处于睡眠模式时、VSUP 应该保持导通、以便它可以监测唤醒事件。  内部 LDO 在此模式下被禁用、只有一个小型检测电路会在 CAN 总线上寻找唤醒模式 (WUP)、或在本地唤醒 (LWU)(WAKE 引脚上的电压变化)保持有效。   

    我不确定您提到的背驱动问题是什么类型、但我要说不是、保持 VSUP 打开没有问题。

    我在原理图中看到、INH 和 WKRQ_N 都保留为无连接。  如果不使用这两个引脚、这是可以的、但这两个引脚用于指示器件已看到唤醒事件并从睡眠模式转换到待机模式。 我假设您不希望将 TCAN4550 用于任何形式的唤醒检测、

    如果您对电路板进行修订、我建议在 OSC1 引脚和晶体之间放置一个串联电阻器、该电阻器被称为阻尼电阻器、可用于帮助调整流向晶体的电流量并优化性能。  请参阅 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)、了解更多信息。

    INT_N 引脚是一个开漏引脚、需要一个上拉电阻器连接到 VIO、原理图中未显示该电阻。

    GPIO1 引脚不是开漏引脚、因此不需要上拉电阻器、这与 GPO2 引脚不同、GPO2 引脚是开漏引脚、需要一个连接到 VIO 的上拉电阻器。

    此致、

    Jonathan