This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:有关 LIN IC 的查询

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625058/tlin1029a-q1-query-regarding-lin-ic

器件型号: TLIN1029A-Q1

我们在设计中使用 TLIN1029ADRBRQ1 LIN 收发器。 目前、Tx 线路未从硬件或固件端上拉。 当 MCU 发送进入睡眠模式命令时、Tx 引脚在 MCU 进入睡眠模式之前保持悬空。

您能否确认让 Tx 线路悬空(没有来自硬件或固件的上拉电阻)是否可能影响器件功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    将器件置于类似于表 9-1 的睡眠模式不受 TXD 的影响。 此外、请注意、该器件包含一个内部下拉电阻器、如第 9.2 节的图所示。 因此、根据 图 9-4、只要 EN 在预期的睡眠模式下不为高电平、它就不应该实际悬空并且睡眠功能不受影响。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:  

    根据我们的软件设计、如果 RX 引脚上出现任何脉冲或移动、它会唤醒 MCU(我们想避免这种情况)。 所以我想检查一下:如果 TX 引脚悬空或内部有弱下拉(在我们的设计中,TX 没有来自硬件或软件的任何上拉或下拉)、这是否会影响 LIN 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我懂了。 但是、RXD 在睡眠模式下应悬空、而睡眠模式不应影响功能、这一点非常感谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的软件流程。 一旦我们发送 gotosleep 命令、我们的软件流程是:  

    请注意:Rx 线在外部上拉。  

    我希望现在更清晰一些。 您能否确认该流程是否会导致 LIN 运行出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    不用担心、谢谢。

    此致、

    Michael。