This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:USB3.2 转接驱动器

Guru**** 3010030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1021-Q1, TUSB1064-Q1, TUSB564, TUSB1044A, TUSB501-Q1, TUSB1146-Q1, TUSB5461-Q1, TUSB564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618040/tusb501-q1-usb3-2-redriver

器件型号: TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB1044A、TUSB1021-Q1、 TUSB1146-Q1、TUSB1064-Q1 、 TUSB5461-Q1、 TUSB564-Q1、TUSB564

尊敬的团队:

您能帮助了解以下 3 个问题吗?

Q1:我们是否有汽车级 USB3.2 (10Gbps) 转接驱动器?
TUSB501-Q1 为 5Gbps、TUSB1021-Q1 为 1:2 有源多路复用器、TUSB541/5461/1064/1164-Q1 为 DP MUX 灌电流/拉电流。 此外、我们还提供非汽车级 TUSB1044A。

问题 2:对于 TUSB501-Q1、我们可以将其用于 Type-C 的 SBU 系列(尤其是 DP-Alt 模式)吗?
 1。如果是 HPR2、则数据速率/通道为 5.7Gbps/通道。
 2.如果需要 HBR3、则 每通道速率为 8.1Gbps。

问题 3:我们是否还需要 CC1/2 处的转接驱动器? 如果是、请提供  

我们的系统 Type-C 插座和控制板距离很远、因此我们考虑在插座板上添加转接驱动器。 但多路复用器(用于反向或 DP)在控制板上处理。 因此我们在这里只需要具有转接驱动器功能。 下图是我为 5Gbps USB3.2 gen1 系统选择的映像。

此致、
Yuto

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    [引用 userid=“488273" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618040/tusb501-q1-usb3-2-redriver ]Q1:我们是否有汽车级 USB3.2 (10Gbps) 转接驱动器?
    TUSB501-Q1 为 5Gbps、TUSB1021-Q1 为 1:2 有源多路复用器、TUSB541/5461/1064/1164-Q1 为 DP MUX 灌电流/拉电流。 此外、我们还提供非汽车级 TUSB1044A。

    对于汽车级 10Gbps 转接驱动器、TUSB1021-Q1、TUSB1064-Q1、TUSB1146-Q1 是我们唯一的 Q100 汽车级 10Gbps 器件。 TUSB1044A 没有 Q100 级的器件。

    [引用 userid=“488273" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618040/tusb501-q1-usb3-2-redriver ]Q2:对于 TUSB501-Q1、我们是否可以将其用于 Type-C 的 SBU 系列中、尤其是在 DP-Alt 模式下?
     1。如果是 HPR2、则数据速率/通道为 5.7Gbps/通道。
     2.如果需要 HBR3、则 每通道速率为 8.1Gbps。

    AUX/SBU 信号往往在较长的电缆长度上保持其信号完整性、因为这些信号的带宽通常比信号数据速率低得多、通常以 1Mbps 至 2Mbps 的速率表现。 很少需要转接驱动器、即使在较长的电缆长度下也是如此。 不应需要转接驱动器。

    q3:我们是否还需要 CC1/2 处的转接驱动器? 如果是、您会提供 

    CC 引脚也不需要转接驱动器。

    看图片,我看到它说可以使用长度达 5 米的电缆。 对于 USB3 10Gbps 信号、最大电缆长度为  1 米 。 对于这些较高的数据速率、我们强烈建议使用 5 米长的电缆、因为我们的转接驱动器很难完全补偿该电缆导致的损耗量。 我建议尽可能缩短从主机到转接驱动器的距离。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发送编修。

    假设电缆短于 1m。  我们是否可以将 TUSB541-Q1 用于 DP-HBR1.2(5.7Gbps/通道)转接驱动器?

    我知道、我们不需要 CC 或 SBU 转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、TUSB5461-Q1 应该能够支持此应用。  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不是 TUSB564-Q1 还是 TUSB1064-Q1? TUSB5461-Q1 用于源端应用。 我们主要面向 DP 接收端应用。

    当我们仅将这些产品用于转接驱动器功能时、我们不能使用 CTRL/FLIP 引脚进行 Flip/DP 模式控制(这意味着与固定功能相关)?

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    对于接收端应用、是的、TUSB564-Q1 或 TUSB1064-Q1 将是正确的器件。 我无法判断这是什么应用、因此我说了 TUSB5461-Q1。 只是为了确认、这是接收端应用、然后是正确的、即信号从 Type-C 连接器进入、并且 DP/USB 通道在转接驱动器处拆分。

    当我们将这些产品仅用于转接驱动器功能时、我们不能使用 CTRL/FLIP 引脚进行 Flip/DP 模式控制(这意味着与固定函数相关)?

    翻转功能用于根据 Type-C 连接器的方向控制多路复用器的方向。 根据电缆与 Type-C 连接器的连接方式、TUSB564/1064-Q1 将需要翻转以匹配该方向。

    如果使用 DP 交替模式功能、则需要 PD 控制器。 通常、这些 CTL0/1 和 FLIP 引脚可以由 PD 控制器的 GPIO 控制、或通过 I2C 与 PD 控制器控制。 我建议将这些引脚与 PD 控制器结合使用。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发送编修。
    让我回到系统组件。

    控制板上有专用的 DP 多路复用器和 PD 控制器、FLIP、在此处完成 PD / CC 协商。 对于此多路复用器、我们可以使用具有由 PD 控制器控制的 FLIP/CTLR 引脚的 TUSB1046 或 TUSB546。

    这里我要讨论的是插座板转接驱动器(周围是橙色矩形)。 它仅用于重新驱动来自 Type-C 插座的信号、以通过电缆将 DP/USB3.x 信号发送到放置在大约 1m 外的控制板。 我们不需要翻转或其他功能、只需要重新驱动信号。
    在这种情况下、TI 提供的 TUSB546 或 TUSB1046 是最佳解决方案吗? 如果是、我们是否不能控制 FLIP/CTRL 引脚、我们可以使用固定多路复用器配置?

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我知道、所以信号由该插座板接收、基本上会传递到控制板、所以您想增强该插座板的信号、对吗?

    在这种情况下、TUSB1044A 最适合此用例、但该器件没有汽车型号。 否则、下一个理想选择是 TUSB5/1064-Q1、但这并不是合适的选择。

    我遇到的一个问题是、它是否用于纯 DP、还是用于双通道 DP 双通道 USB3 应用? 如果仅使用 DP、那么 5/1064-Q1 在这里仍然适用。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。