This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:什么是 Ta(环境温度)和 Tc(外壳温度)?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625625/sn75dphy440ss-what-is-ta-ambient-temperature-and-tc-case-temperature

器件型号: SN75DPHY440SS

尊敬的团队:

 

什么是 SN75DPHY440SSRHRR Ta(环境温度)和 Tc(外壳温度)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 SN75DPHY440SS、环境温度 (Ta) 为 0 至 70°C。

    外壳温度 TC 取决于设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我有以下问题:

    1. 自然通风条件下的工作温度范围 与相同 环境温度 (Ta)

    2. 最大功耗 SN75DPHY440SS 150mW 。 根据我的计算、 Ta = 98°C
      低通滤波器的要求 70°C 、Ta 应为 70°C 98°C
      我是否在计算中犯了错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.  自然通风条件下的工作温度范围  与相同  环境温度 (Ta)

    环境温度是物体周围的空气温度、表示环境温度。 标记了商用温度范围的德州仪器 (TI) 器件在 0°C 和 70°C (SN75DPHY440) 之间或–40°C 至 85°C (SN65DPHY440) 之间环境温度下运行、 此时要小心确保不超过绝对最高工作温度。  

    1. 最大功耗  SN75DPHY440SS   150mW 。 根据我的计算、  Ta = 98°C
      低通滤波器的要求  70°C 、Ta 应为  70°C   98°C
      我是否在计算中犯了错误?

    商用温度范围的最高环境温度为 70°C。  在任何情况下、影响器件可靠性和功能的关键因素都是结温、而不是环境温度、这是很重要的了解、因为大部分热量都将通过 PCB 板耗散、而不是器件顶部。

    谢谢

    David