This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:需要更换 TI 的两款产品

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS314, SN65LVDS311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626309/sn65lvds047-need-replacement-product-of-ti-for-two-items

器件型号: SN65LVDS047
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS314、 SN65LVDS311

好的一天、

是否可以有人帮助为以下这两款产品推荐适合的 TI 产品?

EP103T 和 EP102C (LVDS TX/RX IC)  

EP103T_UG_V05.pdfEP102C_UG_V02.pdf 


正在等待答复。  

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jongsoon、

    我们拥有最接近的器件是 SN65LVDS311 和 SN65LVDS314。  

    此致、

    马特