This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:3V 四路 SPI 多路复用器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812, TS3DV642-Q1, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625718/ts3dv642-3v-quad-spi-mux

部件号: TS3DV642
主题中讨论的其他部件: TS3DDR3812、、

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。

我们正在寻找运行频率为 133MHz 的 3V 四路 SPI 多路复用器。  

根据规范、TS3DV642-Q1 和 TS3DDR3812 似乎能够支持 3V 133Mhz SPI。 它们是否可以应用 3V 133Mhz SPI? 对于 TS3DV642-Q1、VCC 最大值为 3.6V、VI/o 最大值为 5.5V。 TS3DV642-Q1 是否允许高于 Vcc 的高电压 I/O、而不会像单端那样出现任何衰减?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    是的、 TS3DDR3812 和 TS3DV642-Q1 都是不错的选择、它们都能提供 足够的带宽余量(大于 133MHz 要求)。 TS3DV642 允许使用 0 至 5.5V 的 I/O 电压、但不依赖于 VCC。  

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您的确认。 请查看以下客户的后续查询。

    感谢您的迅速回复。 TS3DV642-Q1 有几种 I/O 类别、即 D0~D3、SCL、SDA、HPD、CEC。 与 D0~D3 相比、SCL、SDA、HPD、CEC 是否具有相同的电气特性?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    是、因为它们都是 I/O 引脚、除非另有说明。 一些章节确实仅明确说明 D0-D3 I/O。

    谢谢您、
    Arya