This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907:模拟平均计算器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626019/uc3907-analog-average-calculator

部件号: UC3907

尊敬的团队:

该器件是否可用作模拟平均计算器? 如果是、您能帮助推荐应用电路吗?

谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我不了解您的设计要求。 您能详细解释一下您的应用吗? 如果您有任何基本设计理念方框图或粗略的原理图、请与我分享。  

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我手头上没有这些材料。 客户希望找到一个 IC、它可以实现模拟平均值计算、从而缩短响应时间。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我没有看到任何与使用器件 UC3907 进行模拟平均值计算相关的应用。 UCx907 系列负载共享控制器 IC 允许并联多个独立电源模块、每个模块仅提供与总负载电流成正比的份额。  

    对于快速模拟平均计算、我认为应该优先选择高速 SAR ADC 器件。  

    此致、

    Anil