This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:基于 1000BASE-T 的无变压器通信

Guru**** 2956230 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618578/dp83867e-1000base-t-transformerless

器件型号: DP83867E
主题: DP83869 中讨论的其他器件

是否可以在不使用变压器的情况下连接 EtherPHY 器件(例如 DP83867E)并执行 1000BASE-T‑通信?
PHY 器件将安装在同一 PCB 上。

我们还考虑了 LAN7800 和 DP83867E 之间的无变压器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山、  

    我们建议使用 DP83869(而不是 PD83867E)进行无变压器的连接。 如果价格有问题、请联系营销部门或当地 TI 办事处获取支持、我们可以提供帮助。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您建议使用 DP83869 来实现无变压器的配置。

    您能向我指出任何 AppNotes 或应用程序报告、这些报告描述了在此应用程序中使用/连接/配置该推荐部件的方法吗? (可能与应用报告 SNLA088A 类似) 

    我有一种新的设计、我计划使用与以太网交换机的无变压器 100Base-X 连接、因此欢迎提供任何补充信息。

    谢谢。

    Kedric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedric:  

    遗憾的是、这里没有发布相关文档、但使用 33nF 电容器的相同配置通过 DP83869 在内部进行了测试。
    我们通常会让客户参阅您链接至的应用报告、了解更新 PHY 的无变压器配置。  

    此致、
    j