This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:尺寸更小的 I2C 缓冲器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627669/p82b715-smaller-size-i2c-buffer

部件号: P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

尊敬的专家:

您能否推广规格与 P82B715 相似但尺寸更小的 I2C 缓冲器?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    TCA9617B 是我们最新、更便宜、更小的缓冲器。  

    它不具有与 P82B715 相同的驱动强度、但 TCA9617B 确实具有 550pF 负载驱动能力、适用于快速+模式 I2C 系统 (0 至 1MHz)。  

    此致、

    Tyler