This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:需要 TUSB2E11 器件型号的 IBIS 模型

Guru**** 2960930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626876/tusb2e11-need-ibis-model-of-tusb2e11-part-number

器件型号: TUSB2E11

需要 TUSB2E11 器件型号的 IBIS 模型来实现 SI 模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    请接受我的 E2E 朋友的申请、我可以给您安排仿真。

    TI 是否与贵公司签订了 NDA? 如果是、告知我 NDA ID 也会有所帮助。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未收到您的朋友请求、因此我有连接请求。  

    NDA: NDA-29903 链接、说明 ARM 和 TI 已签署 NDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    通过 E2E PM 进行了响应。

    谢谢、

    Ryan