This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:我们想了解的是、如果 VBAT 短接至 CANH、任何其他引脚都会受到损坏

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627387/tcan1043a-q1-we-would-like-understand-is-any-other-pin-damaged-if-vbat-short-to-canh

器件型号: TCAN1043A-Q1

专家:您好:

   因为我们有测试汽车电池 VBAT~ 33V 短接至 CANH 导致系统 损坏.

我们想知道、如果 CANH 引脚过压损坏、TCAN1043a 的其他引脚是否也会损坏?  

 

谢谢你  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    如果 CANH 短接至 VBAT、并且 IC 引脚的检测到的绝对最大额定值大于绝对最大额定值(通常是总线上的电感导致的)、则总线引脚结构通常会局部损坏。

    但是、已经看到次级损坏在内部传播到 VCC / GND 电源轨和 RXD 输出 卡滞、具体取决于严重程度。谢谢。

    此致、

    Michael。