Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V
器件型号: TCAN1145-Q1
主题: TCAN1044V 中讨论的其他元件
尊敬的 TI 工程师:
在控制器单元测试过程中、我们发现产品出现过大的漏电流。
我们目前使用这两种模式 TCAN1044VDRQ1 和 TCAN1145DMTRQ1 达到最佳性能。
经确定、当产品上未启用唤醒帧事件且 VSUP 上具有 12V 电压时、 芯片 VCC 电源引脚上的电荷仍然未放电、此外、在 VCC 引脚上添加放电环路会降低漏电流。
另一个测试条件:当 TCAN1044 的 STB 引脚悬空时、漏电流变得非常低。 我们当前产品设计中的 STB 引脚通过 4.7kΩ 电阻器接地。
-
在测试过程中、我们观察到 VIO 和 VCC 之间有不同的断电序列。VCC 比 VIO 更早进入欠压状态是否会影响芯片的漏电流?
-
当 VCC 引脚上存在剩余电荷(电压为 4V)时、这是否会影响芯片的漏电流?
- 根据我们当前设计配置 STB 引脚后、这是否会影响芯片的漏电流?
- 也许你有一些其他意见根据这个条件。
期待您的进一步答复。
此致、
Zeflyn Zhu