This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:有关待机模式的问题。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627063/thvd1550-question-about-stanby-mode

器件型号: THVD1550

大家好:

我的一位客户正在评估 THVD1550 的新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
它们希望避免 THVD1550 进入待机模式。 当将 DE 从启用 (H) 切换到禁用 (L) 时、将/RE 从禁用 (H) 切换到启用 (L) 后、每个瞬态时序之间的最短时间是多少、为了避免进入 待机模式、需要多少时间?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    他们对进入待机模式的确切顾虑是什么? 是否接收器引脚不会保持偏置? 除非~4us 的较长启用时间过长、否则进入待机模式不应该是问题。  

    在数据表的开关特性部分中、您指的是驱动器和接收器的 tPHZ 和 tPLZ 时间。 它列出了这两种器件的启用和禁用时间。 我们没有指定该收发器进入待机模式所需的确切时间。 待机模式是驱动器/接收器都被禁用的情况。 您的客户可以使用这些启用/禁用时间来避免同时禁用驱动器/接收器(从而避免进入待机模式)。  

    请注意、启用时间取决于是否启用了其他功能。 当驱动器和接收器都被禁用时、收发器需要更长时间才能唤醒其中一项功能。  

    例如、这就是 DE=0V 时接收器启用时间更长的原因。 这意味着、当驱动器被禁用时、收发器处于这种待机模式、因此启用接收器需要更多的时间。

    此致、

    Ethan