This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:请说明 V–I 特性如何随着温度的升高而变化。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626922/esd321-please-explain-how-the-v-i-characteristics-change-as-temperature-increases

器件型号: ESD321

(1) 为了研究 EDS321DYAR 的温度特性,请提供以下室温系数:(a)VCL、(b)VBR、(c)IPP、(d)RDYN

(2) 使用 (a)-(d)、请说明所连接 TVS 二极管的 V–I 特性在高温条件下是如何变化的。  

(3) 您能否说明 ESD321DYARE 的温度特性等于或优于 PESD5V0U1UB (Nexperia) 的温度特性?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuo:

    您可以在我们的数据表中看到室温下的电气特性。

    对于整个温度范围内的 IPP、请考虑下图:

    对于 室温下的 VBR、可以在我们的数据表中看到、最小值为 4.5V、最大值为 7.5V 在整个温度范围内、限值 ATE 最小值为 4.0V、最大值为 8.5V

    遗憾的是、整个温度范围内没有 VCLAMP 或 RDYN。 通常、RDyn 会随着温度的升高而降低、温度与 VCLAMP 直接成正比、表明它也会降低。

    关于 Nexperia 设备、我不知道它们在整个温度范围内的特性、因此我无法回答最后一个问题。 无论如何、我们的 VBR 值优于 Nexperia 的器件、我预计这在整个温度范围内是相同的、因为所有二极管在整个温度范围内的行为都是相同的。 我们的 IEC 61000-4-2 等级更好、电容也更好。

    此致、

    Bryan