This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:是否有一个具有 4 个 3.3V 输出驱动器的 RS485 器件?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627229/sn65hvd75-is-there-a-rs485-device-with-4-output-drivers-3-3v

部件号: SN65HVD75
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV31E

是否有一个具有 4 个 3.3V 输出驱动器的 RS485 器件?

谢谢你

Fausto bartra.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们所有四通道 3.3V 驱动器的列表:

    https://www.ti.com/product-category/interface/rs nom-485 rs 422 收发器/products.html#993=4&0nom=3.3%3B3.3&

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby:

    此列表中的所有器件均为 RS422?

    谢谢你

    Fausto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fausto、

    从技术上说是的、它们都是 RS422 器件。 我们的四通道 3.3V 驱动器都没有针对 54 Ω 负载的 VoD 规格、这正是 RS485 标准使用的规格。 100 欧姆负载的 RS422 标准规格 VoD 最小值@ 2V。 RS485 在 54 欧姆负载上使用 1.5V 的最小值、这比较严格。  

    在我提供的列表中、我认为 AM26LV31E 最符合规范、但我们不保证这一点。

    - Bobby