This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:CAN/LIN 接地失效

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624215/tcan1042h-q1-can-lin-loss-of-gnd

器件型号: TCAN1042H-Q1
主题: ISO1042 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在 讨论 48V/12V 混合系统中接地悬空期间的 CAN 和 LIN 兼容性。

新的 ISO25769 具体包括有关 CAN 接地悬空的波形示例、请参阅附录 D

如果您已经有任何接地失效对策、您能否分享您的反馈?

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    数据表指定节点之间的较大接地漂移为±30V。  因此、这允许 操作、并可包括在此类讨论中。

    您可能会在本 应用手册中看到图 2-3 和 2-4 作为 GND 班次讨论的示例、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的解释。 实际上、客户想知道我们是否有任何特定对策 通过 ISO25769 测试。 下面是 ISO 标准的一部分、电压漂移可超过+/–30V。 对于任何 TCAN 器件、我们是否对通过 ISO25769 认证有任何评估? 或者是否需要任何保护电路来满足 ISO 标准?

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    遗憾的是、数据表规定的要求和通过的 ISO25769 应取决于系统、而不仅仅取决于 收发器。

    因此、建议通过添加低阻抗返回路径/接地配置 (strap)/屏蔽接地/专用返回导体来改进接地基准、以帮助减少共模偏移。

    • 此外、CMC +分裂终端应帮助控制共模并在悬空期间将 CANH/CANL 保持在范围内。  
    • TVS 二极管> 30V 事件。
    • CANH/CANL 上的限流串联电阻器(10 至 33 欧姆,根据需要调整)。
    • 如果在上述建议之后还有任何其他问题、可以进一步考虑隔离收发器(例如 ISO1042)、谢谢。

    此致、

    Michael。