This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1 /睡眠模式下的电流消耗

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626516/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1-current-consumption-in-sleep-mode

器件型号: DP83TG720R-Q1

您好、

DP83TG720R-Q1 的数据表中指出、睡眠模式下的电流消耗为:电流消耗、睡眠模式
ISLEEP 睡眠电源电流 VSLEEP 典型值 485uA/ 最大值 840µA

(请参阅数据表第 11 页)

这两个值是否都在整个温度范围–40°C 至 40°C (+125°C) 内?
我可以用哪种电流消耗来计算 85°C?

我的应用的目标是最大 整个 ECU 和最大电流消耗的 1mA 840uA DP83TG720R 会消耗我的大部分睡眠电流预算、其他外围设备不会再做任何事情。

与 100BASE-T1 PHY 相比、睡眠电流~ 10 倍...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    DP83TG720 不支持 TC10、因此睡眠电流较高。 请参阅 DP83TG721 、它支持 TC10 并具有与您所见 100Base-T1 器件相似的睡眠电流。

    谢谢、

    David