This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8116:TXE8116 和 TXE8124 的 QFN 发布时序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE8116, TXE8124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628074/txe8116-qfn-release-timing-for-txe8116-and-txe8124

部件号: TXE8116
主题中讨论的其他器件: TXE8124

您好:

TXE8116 和 TXE8124 的 QFN 封装的发布时序是多少?

我看到 TXE8116 的 SSOP 封装目前正在量产中。 根据之前的论坛主题、TXE8124 计划于 6 月/7 月发布量产。 QFN 封装是否计划在相同的时间范围内发布?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617429/txe8116-txe8116-txe8124-production-release-timing

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grant 您好:

    目前计划于 5 月初发布 TXE8116 和 TXE8124 的 QFN 封装。

    此致、

    Josh