This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:MCU 是否将加入眼图测试?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627846/tusb4041i-will-mcu-join-eye-diagram-test

器件型号: TUSB4041I

尊敬的团队:

 

TUSB4041i 通常可以响应眼图测试主机的要求并发送数据。

如果是、您能否帮助检查:如果 MCU 连接到 TUSB4041 的下行端口、上行端口继续连接到计算机、并且计算机眼图设置为器件模式、那么发送数据的是否始终是 TUSB4041i? 这样 MCU 就不会参与、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

      需要测试暴露于外部的任何 USB 端口。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢、我想知道 MCU 是否会参与此测试用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么操作系统?  

    此致

    Brian