This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1042 EVM 与 TCAN-SOIC8-EVM 之间有何差异?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627902/tcan1044a-q1-what-are-the-differences-between-tcan1042-evm-and-tcan-soic8-evm

器件型号: TCAN1044A-Q1

你(们)好  

TCAN1042DEVM 缺货、是否可以使用 TCAN-SOIC8-EVM ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    SOIC8 EVM 是我们专为所有 8 引脚 CAN 器件打造的最新 EVM。

    因此、我们正在从单个器件 EVM 过渡到 8 引脚 EVM、并且评估结果没有重大差异、谢谢。

    此致、

    Michael。