This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:电流模式

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622129/tusb321-current-mode

器件型号: TUSB321

尊敬的专家:

数据表指出、在 1.5A 电流下使用 500k 电阻器。 但我找不到一个。  

我可以使用的最小值和最大值是多少? 510K 是否正常工作?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    500k Ω 电阻器用于与 CURRENT_MODE 引脚上的内部 PD 配合使用、以帮助将电压设置为中电平输入电压:

    如果 510K Ω 电阻器将使进入 CURRENT_MODE 引脚的电压处于该中电平范围内、则应该没问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan