This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A-Q1:USB2.0 器件端合规性测试?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619445/tusb211a-q1-usb2-0-device-side-compliance-test

器件型号: TUSB211A-Q1

您好的团队、  

我们图像 USB2.0 数据是双向的、如下所示。

image.png

对于 USB2.0 合规性测试、电气测试、我们知道必须测试主机数据“发送“、而器件数据“发送“。 电路和数据方向图像如下所示。  

image.png

主机数据“receive"和“和 Drvice 数据“receive"的“的 USB2.0 联盟测试中是否显示任何测试规格? 如果没有测试、您知道它的背景吗? 数据方向图像如下所示。

image.png 

如果“接收器“端没有特定测试、通常如何将主机数据“接收“和器件数据“接收“作为应用系统级进行评估?  

在 USB2.0 合规性方面、我们如何仅通过主机数据“发送“和器件数据“发送“测试来保证接收到的数据是正确的?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    这是用于 OTG 应用吗? 如果是、FS HSSQ/HSSQ 上游测试将用作器件数据“接收“测试、其中器件配置为“外设“并从主机接收数据。

    主机在接收数据的位置没有测试、因为在大多数情况下、接收数据往往更依赖于器件发送数据以及两个器件之间的连接、而不是它在信号路径的远端显示的情况。 HSSQ/HSSQ 上游测试通常会概述执行这些测试所需的内容 FS。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的解释。
    我支持这一讨论、并想补充一个澄清问题。

    为了确认我们的理解、我们谨提出以下问题:

    1.在 USB 2.0 合规理念中,接收器性能是通过确保发送器侧合规性(如信号掩模,抖动,振幅等)间接保证的,因此没有为接收器定义专用电气测试,这是正确的吗?

    2.了解接收器性能未通过电气合规性测试进行验证、而是在系统级别进行验证(例如通过互操作性或功能测试)、这是否也是正确的?

    此致、
    Katsuya Mine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya-San:

    正确、对于主机应用、通常仅需要测试系统的主机侧、因为这可以保证主机至少没有问题并且符合 USB2 标准。 对于器件侧、电缆长度和质量等外部因素可能会影响从主机到器件的信号、因此器件侧的信号质量更依赖于整个系统而不是主机。

    对于 OTG 端口、应根据 USB2 测试规格和测试矩阵、进行下行和上行测试:

    2.是否理解接收器性能未经电气合规性测试验证、而是在系统级别验证(例如,通过互操作性或功能测试)也是正确的?

    正确、这可以通过功能测试和互操作测试进行验证。 不过、如果需要、您也可以在信号的远端接收器/器件端获取眼图、并使用远端眼图模板进行测试、以确保其仍在预期电平范围内。 但同样、远端眼图更有可能受到系统的影响、并且可能无法准确地表示主机性能。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan